Tárcsázásmérők
Tárcsajelzők lineáris távolságok mérésére szolgálnak a berendezések folyamatos ellenőrzéséhez vagy beállításához. Starrett precíz mérőműszereket, szerszámokat és mérőeszközöket gyárt professzionális, ipari és fogyasztói piacokon történő használatra. Raptor Supplies széles skáláját kínálja Starrett számlapjelzők mint orsó négyzetek, mérőórák, indikátor ellenőrző készletek és tárcsázza a tesztjelzőket.
A Starrett mérőórás mérőórák a szárral (dugattyúval) vannak rögzítve a külső méretek vagy méretek érintkezési pont segítségével történő mérésére. A Starrett mérőórák a dugattyújuk rövid lineáris mozgását (a munkadarabon elhelyezve) a mérőlapon lévő mutatók forgó mozgásává alakítják át, és könnyen leolvasható jelölések vannak. Masszív, egy egységből álló felépítésük egyetlen híd- és lemezszerkezettel, edzett rozsdamentes acél hajtóművel és szárral, valamint rozsdamentes acél fogasléccel rendelkezik, amely korrózióállóságot és tartósságot biztosít. A Starrett mérőórák sikló- vagy ékköves csapágyakkal rendelkeznek a fogaskerekek és mutatók precíz mozgatásához és a pontos mérésekhez. Fülük / lapos hátlapjuk van a mágneses alaptartókra való könnyű felszerelés érdekében. A kiválasztott Starrett mérőórák fordulatszámmérőkkel rendelkeznek a mutató fordulatának jelzésére, antimágneses mechanizmussal a pontos eredményekért mágneses környezetben, valamint ütésmentes mechanizmussal, amely megakadályozza a belső alkatrészek ismételt ütések és rezgések miatti károsodását. Válasszon a Starrett mérőórák széles választékából, amelyek 0.001, 0.0005 és 0.0001 hüvelykes birodalmi beosztásban és 0.002 és 0.01 mm-es metrikus beosztásban állnak rendelkezésre.
Felhasználás
Starrett dial indicators are used to measure the perpendicular distance between two surfaces for alignment and calibration applications in commercial spaces, automobile repair shops and metalworking industries.
Működési mechanizmus
Starrett dial gauges feature a hidden system of levers & gears that moves with upward pressure from the spindle at the contact point. These Starrett dial indicators have a pointer attached to the spiral or gear train to reflect the movement of the contact point through the movement of the pointer on a dial face. The continuous type Starrett dial gauges have a mechanism that counts the number of revolutions of the pointer on the dial face for accurate measurement.
Gyakran ismételt kérdések
What are the different parts of a Starrett dial gauge?
Major parts of Starrett dial gauges include a dial with the main scale, plunger / contact and a mini dial to denote the number of revolutions.
Where is Starrett located?
Starrett is headquartered at Athol, Massachusetts, US. It has manufacturing plants at multiple locations around the world.
What is the difference between Starrett dial gauges and dial test indicators?
A fő különbség a Starrett test indicator and a Starrett dial gauge is that the former has lever-type contacts, whereas the latter has plunger-type contacts. The test indicators are also smaller & lighter as compared to dial gauges. Test indicators generally allow only a single revolution of the pointer around its dial in the clockwise direction, while the dial gauges may allow multiple revolutions of the pointer around its dial face in both clockwise and counterclockwise direction.
What are the guidelines while selecting a Starrett dial gauge?
- Select the dial size according to readability while taking note of space limitations.
- Határozza meg a szükséges pontossági és leolvasási skálát. Ne vásároljon 0.0001 hüvelykes kiolvasási mérőeszközt, ha egy 0.001 hüvelykes műszer is elegendő lenne.
- Choose any special features required, such as imperial or metric scale, shock less movement, antimagnetic mechanism, large measurement range, long contact stem, special backs / backplates and special contacts.