ELMA ULTRASONICS Ultrahangos tisztítószerek

Szűrő

Elma ultrasonic cleaners use high-frequency sound waves to clean items by creating microscopic bubbles that implode, effectively removing dirt, grime and contaminants from surfaces. They are ideal...Tovább
ELMA ULTRASONICS -

Ultrahangos tisztítószerek

Az Elma ultrahangos tisztítószereket a kemény felületek, például fém-, üveg- vagy üvegszálas gépek és alkatrészek hatékony tisztítására tervezték. Ezek a tisztítószerek beépített Sweep üzemmóddal rendelkeznek a tökéletes hangtéreloszlásért és Degas üzemmóddal (egyes modellek), amelyek lehetővé teszik az oldott gázok hatékony eltávolítását a tisztítófolyadékból. Két választható ultrahangos frekvenciával állnak rendelkezésre - az egyik a durva és az előzetes tisztításhoz, a másik az intenzív és kíméletes tisztításhoz. Az ultrahangos fürdők kavitációval szemben ellenálló speciális rozsdamentes acél szerkezettel rendelkeznek, hogy biztosítsák a berendezések tartósságát. Válasszon ezekből az ultrahangos ipari tisztítószerek széles választékából, amelyek analóg és LCD képernyős változatokban állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

StílusModelltípuskijelzőTételTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességTartály mélységeIdőzítő tartományÁr (ÁFA nélkül)
AElmasonic EP120H--Ultrahangos tisztító11.25 "12.75 "13.5 "9-13 / 32 "1-30 perc.€3,604.36
B110 6996--Ultrahangos tisztító-----€1,946.64
CS50R--tisztító-----€2,183.59
DElmasonic EP100H--Ultrahangos tisztító11.125 "10.75 "13.25 "9-13 / 32 "1-30 perc.€2,789.10
EElmasonic EP300H--Ultrahangos tisztító13.75 "12.75 "21.375 "11-13 / 16 "1-30 perc.€5,734.47
FElmasonic EP180H--Ultrahangos tisztító13.75 "12.75 "11.875 "11-13 / 16 "1-30 perc.€4,731.74
GElmasonic EP30H--Ultrahangos tisztító6.875 "8.63 "10.38 "5-13 / 32 "1-30 perc.€1,494.08
H110 7004--Ultrahangos tisztító-----€7,044.72
I110 7001--Ultrahangos tisztító-----€5,003.55
J110 6999--Ultrahangos tisztító-----€4,056.31
KXtra ST 2500H--Ultrahangos tisztító-----€41,059.46
Lxtra TT200H--Ultrahangos tisztító-----€7,995.27
Mxtra TT60H--Ultrahangos tisztító-----€4,363.58
NXtra ST 500H--Ultrahangos tisztító-----€14,833.68
OElmasonic EP20H--Ultrahangos tisztító-----€1,194.75
Pxtra TT30H--Ultrahangos tisztító-----€3,190.92
QElmasonic EP40H--Ultrahangos tisztító-----€2,202.33
RXtra ST 300H--Ultrahangos tisztító-----€13,204.13
S110 7000--Ultrahangos tisztító-----€4,159.46
TXtra ST 800H--Ultrahangos tisztító-----€20,747.88
UXtra ST 1600H--Ultrahangos tisztító-----€31,045.14
VXtra ST 1400H--Ultrahangos tisztító-----€24,401.33
W110 6997--Ultrahangos tisztító-----€2,877.76
X110 6998--Ultrahangos tisztító-----€3,417.07
YElmasonic EP10--Ultrahangos tisztító-----€900.66

Jellemzők

  • Elma ultrasonic cleaners have an integrated Sweep mode for a perfect sound field distribution.
  • They come with two selectable ultrasonic frequencies: one for coarse & preliminary cleaning and the other for intensive and gentle cleaning.
  • These ultrasonic baths have cavitation-resistant special stainless-steel construction to ensure the durability of the equipment.
  • Selected models have a Degas mode that efficiently removes dissolved gases from the cleaning liquid.

Működési mechanizmus

  • Ultrasonic cleaning uses high-frequency sound waves transmitted through the liquid to scrub clean the surface of immersed components.
  • High-frequency sound waves agitate a liquid solution of water or solvent, causing cavitation of solution molecules.
  • 25 kHz is appropriate for coarse cleaning & removal of lapping or polishing media.
  • 45 kHz is suitable for fine cleaning & removal of oils and fats; ideal for hard surfaces such as metal and glass.
  • These sound waves create millions of tiny bubbles in the cleaning solution.
  • The bubbles explode violently near the surface of the object being cleaned, resulting in a scrubbing action known as cavitation.
  • This cavitation process dislodges dirt, grime and contaminants from the object's surface.
  • The cleaning solution helps to carry away the dislodged particles, leaving the object clean.

Gyakran ismételt kérdések

How do I prepare the item for cleaning with an ultrasonic cleaner?

Before placing the item in the ultrasonic cleaner, remove any large debris or contaminants manually. Additionally, disassemble the parts if possible for a thorough cleaning. Keep the item fully submerged in the cleaning solution during the cleaning process.

What are direct and indirect cleaning methods?

  • Direct cleaning is when parts are immersed in a cleaning solution within the ultrasonic cleaner (in a perforated tray or mesh basket). In direct cleaning, select a solution that would not harm the cleaner.
  • Indirect cleaning involves placing the parts in a separate non-perforated tray or beaker inside the ultrasonic tank (often with a solution that does not directly fill the tank). If opting for indirect cleaning, ensure that the water level in the tank itself stays at the designated fill line (approximately 1 inch from the top) consistently.

Can I reuse the cleaning solution in Elma ultrasonic cleaners?

Yes, you can reuse the cleaning solution in Elma ultrasonic cleaners for multiple cleaning cycles. Also, monitor the solution for signs of degradation, such as cloudiness or reduced effectiveness. Replace the solution as needed.

Why are trays or beakers necessary in an ultrasonic cleaner?

It's essential to never place items directly on the bottom of the tank during cleaning. The transducers responsible for producing ultrasound are bonded to the tank bottom. Placing items directly on this surface can damage the transducers and diminish cavitation effects. Furthermore, using a tray or beaker assures that the item is positioned within the best cleaning zone of the tank. Additionally, the tray or beaker helps keep the load together and facilitates easy, hands-free removal, draining and transportation of items to the next cleaning step.

How can I check if Elma ultrasonic cleaners are generating cavitation?

Normally, inadequate cleaning results from improper management of various process variables, such as using the wrong detergent, insufficient heat or time for soil removal. If you suspect that your ultrasonic cleaner isn't generating cavitation effectively, you can conduct either the glass slide test or the foil test.

How do I conduct the glass slide test?

  • Begin by wetting the frosted section of a glass slide with tap water, then draw an X with a No. 2 pencil from one corner to the opposite corner of the frosted area.
  • Fill the tank to the designated level, then immerse the frosted end of the slide into a fresh cleaning solution.
  • Turn on the ultrasonics.
  • You should observe the lead X being gradually removed, with all lead gone within ten seconds.

How do I conduct the foil test?

  • Start by cutting three small pieces of aluminium foil (about 4 x 8 inches).
  • Fold each piece over a rod. You can use a clothes hanger to suspend the foil in the tank.
  • Fill the cleaner with the ultrasonic cleaning solution (degassed and at the normal operating temperature).
  • Suspend the first piece of foil in the centre of the tank and the other two pieces a few inches from each end.
  • Confirm that the tank is filled to the proper level, then activate the ultrasonics for about ten minutes.
  • Then, inspect the foil. All three pieces should show similar levels of perforation and wrinkling.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?