ROBERTSHAW Elektromos sütésszabályozó termosztát


Since 1899, Robertshaw has been manufacturing sophisticated controls and thermostats for automotive, transportation, heating, storage and water supply applications. Robertshaw Global Headquarters is located in Itasca, Illinois, USA and the company has 12 manufacturing plants & 3 engineering cen...tres for distributing Robertshaw thermostats & electronic control systems.Olvass tovább

Szűrő
Típus: Termosztát
StílusModellHelyettesítiSzár hosszaFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
5300-027
-13 / 16 "120 / 277 VAC€269.57
B
5000-813
--120 / 277 VAC€415.09
C
5300-100
-13 / 16 "250 VAC€241.62
D
5300-651
-2"120 / 277 VAC€205.36
E
5300-612
-2"120 / 277 VAC€367.81
F
5300-406
-13 / 16 "Millivolt€289.10
G
5000-811
-13 / 16 "120 / 277 VAC€360.87
F
5300-401
-13 / 16 "Millivolt€201.47
H
5000-851
--120 / 277 VAC€321.58
C
5300-711
-2"120 / 277 VAC€171.15
I
5300-641
-2"120 / 277 VAC€342.61
J
5300-618
-2"120 / 277 VAC€327.03
K
5300-114
-13 / 16 "120 / 277 VAC€124.06
L
5300-015
-13 / 16 "120 / 277 VAC€279.54
M
5300-146
-13 / 16 "120 / 277 VAC€188.84
N
5300-041
5300 Sorozat3 / 16 "120 / 277 VAC€206.42
D
5300-735
Ranco G1 sorozat2"120 / 277 VAC€216.06

Elektromos sütésszabályozó termosztát

A Robertshaw elektromos főzőtermosztátokat gyárt elektromos fűtési, autóipari, szállítási, tárolási és vízellátási alkalmazásokhoz. Ezek a gáztermosztátok a Ranco G1 és a csereegységei 5300 Sorozat termosztát csereegységek. A Robertshaw gáztermosztátok nagy érzékenységet biztosítanak anélkül, hogy túlzottan megfeszítenék a fémet, és alkalmasak a precíz hőmérséklet-szabályozást igénylő kemény alkalmazásokhoz. Két rozsdamentes acél membránnal rendelkeznek, amelyek ellenállnak a korróziónak, és akár 200 Fahrenheit fokos hőmérsékletet is bírnak. Ezek a vezérlő termosztátok egy kétpólusú, egyszeres dobású (DPST) pattintó mechanizmust használnak a pozitív kikapcsoláshoz. Ezeket a Robertshaw sütőtermosztátokat négy különböző pozícióba szerelt csatlakozókkal szállítjuk a szoros telepítés érdekében. A mellékelt forgókapcsoló vagy végtelenített kapcsoló szabályozza az elektromos fűtőelem által termelt teljesítményt. Válasszon a Robertshaw sütőtermosztátok széles kínálatából, amelyek szárhossza akár 2 hüvelyk is lehet.

Felhasználás

Robertshaw oven thermostats offer a wide combination of features, making them useful for electric ranges, warming drawers & zones, hot plates, space heaters, barbecue grills and quartz heaters. They are ideal for applications requiring accurate temperature control & double pole operation.

Működési mechanizmus

Robertshaw oven thermostats are switches that close and open in response to the temperature they sense. They are located in the control panel, where a liquid filled temperature sensing bulb senses & maintains the oven temperature internally by cycling heat on & off. The tube does so by heating up and relaying the heat back to the thermostat. When it reaches the set temperature, the thermostat cuts off the heat source and when the temperature drops, the thermostat reactivates the oven burner & heats it again. Robertshaw gas thermostats use a double pole single throw snap action mechanism for positive off. Most units use silver contacts with heavy duty terminals for accuracy & durability.

Jellemzők

  • Robertshaw electric gas thermostats are used in conventional ovens, in combination with the ignition system, for electric heating applications.
  • They have a double pole single throw (DPST) snap action mechanism with instantaneous, positive and non fatiguing off.
  • These units react to exceedingly small movements of the diaphragms for very close temperature differential.
  • The diaphragm assembly has two stainless steel constructed diaphragms that are electrically welded together to prevent overheating.
  • These Robertshaw thermostats ensure maximum sensitivity without over-stressing the metal and are supplied with terminals mounted in four different positions for easy installation.
  • The included bulb and capillary are available in copper, stainless steel and nickel plated copper variants.
  • Robertshaw gas thermostats come with a dial to control temperature.

Kompatibilis kiegészítők

  • Robertshaw 8-32 UNC Nuts: These 8-32 UNC nuts are engineered for mounting Robertshaw thermostats with 2.5 threads of screw engagement for quick installation.

Szabványok és jóváhagyások

Robertshaw gas thermostats are UL listed and CSA approved to ensure efficient performance and utmost safety of the user.

Telepítés

  • Remove the old thermostat control, ensuring capillary routing and sensing bulb entry into lead wire terminal connections and oven equipment.
  • Take the old control and measure the length of the dial shaft. Find the groove of the new control which is closest to the measurement taken from the old control. Take two pliers, place one on each side of the selected groove and bend them both away from the stem flat.
  • Use A4590-013 pilot light kit (sold separately for only 220V applications). Remove screws according to the desired location and install the long screw provided in the pilot light kit in place of a screw just removed. Place the pilot light into position and tighten (but do not over tighten) the nut provided. Connect the two lead wires to the terminals on the control.
  • Route the capillary and sensing bulb of the new control into the oven equipment and connect the terminal wires using the screw to spade terminal adaptors, if required.
  • Mount the control using the two self tapping screws provided, which allow horizontal and palnut mounting.
  • Place a new or old dial onto the shaft. If it does not fit snugly, place a screwdriver into the shaft and twist slightly to spread the shaft.

Gyakran ismételt kérdések

Mennyi az otthoni termosztát élettartama?

The lifespan of thermostats depends on the make, model and type of thermostat. They don't have a set lifespan for repair, maintenance or replacement, but a thermostat is generally expected to last at least 10 years.

What is a Robertshaw thermostat?

Robertshaw is a manufacturer of thermostats, valves, zone controls, timers and other electronic HVAC control components. Their thermostats are user programmable climate control devices that are responsible for operating air conditioning and heating systems.

Hogyan kell használni egy régi Robertshaw termosztátot?

  • Slide the Robertshaw temperature thermostat switch to either Cold or hot position.
  • Nyomja meg a program gombot és tartsa lenyomva 3 másodpercig.
  • Press the buttons to select the time (morning, day, evening & night mode) for the programme to start.
  • A fel és le nyilak segítségével válassza ki a hőmérsékletet.
  • Nyomja meg a beprogramozott „a” gombot a következő programra lépéshez.
  • Ismételje meg ugyanezeket a lépéseket minden hétköznapi programnál.

Mi okozhatja a termosztát működésének leállítását?

Incidents like frayed wires, loose connections and aged wires can cause thermostats to eventually lose connection to the heating system or AC, and prevent them from working.

Hogyan állíthatom vissza a Robertshaw termosztátomat?

A Robertshaw termosztát alaphelyzetbe állításához használjon egy kis tárgyat, például gemkapcsot vagy fogpiszkálót, és óvatosan nyomja meg a termosztát házának elején lévő kis lyukban található gombot, amelyen a „reset” felirat látható.

What does 'System On +2' mean on a thermostat?

A „System On 1” funkció jelzi, ha a hűtési vagy fűtési fokozat feszültség alatt van, míg a „Rendszer bekapcsolva +2” azt jelzi, amikor a második fokozat feszültség alatt van.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?