Weboldalunk cookie -kat és hasonló technológiákat használ annak érdekében, hogy jobb szolgáltatást nyújtson Önnek keresés vagy megrendelés közben, elemzési célokból, és hogy személyre szabhassuk hirdetéseinket.
Olyan fűtőtesteket keres, amelyek a zajtalan és megbízható fűtést vonzó dizájnnal kombinálják? Raptor Supplies széles skáláját kínálja elektromos fűtőberendezések from brands like Dayton, Airmaster Fan, QMark and Vestil. They are particularly ideal for space heating applications owing to their ease of installati...masszív konstrukció és építészeti stílus.Olvass tovább
Szűrő
Összes törlése
A
B
C
D
Vezérlés típusa: Mechanikus választótárcsa , Heating Capacity: 12600/ 17000 BtuH , Heating Method: Ventilátor kényszerítve , Ház színe: Bézs , Hz: 60 , Rögzítési típus: Függőleges vagy vízszintes , Teljes mélység: 8 1 / 2 " , Teljes magasság: 16 " , Teljes szélesség: 14 " , Vertical Mounting Height: 9 ft.
Mik azok a Dayton elektromos fűtőtestek? A Dayton elektromos egységfűtőit általában magas mennyezettel rendelkező területeken használják, és nagy térfogatú területeket képesek felfűteni anélkül, hogy kiterjedt csatornarendszerekre lenne szükség. A Dayton elektromos fűtőtestek energiahatékony fan coil kialakításúak, hogy maximális légáramlást biztosítsanak 3400 cfm, és ideálisak folyamatos vagy időszakos használatra gyárakban, raktárakban, raktárhelyiségekben és töltőállomásokon. Ezek a fűtőegységek kiváló áthúzó légáramlást biztosítanak az egyenletes levegőelosztáshoz és a hűtőelemek működéséhez, valamint automatikus visszaállítású lineáris hővédővel rendelkeznek, amely leválasztja a fűtőtestet, ha a normál üzemi hőmérsékletet túllépik. A Dayton elektromos fűtőberendezései teljesen zárt motorokkal vannak felszerelve, sajtolt, nehéz acélházzal, hogy ellenálljanak a kemény ipari környezetnek. A hatékony működés érdekében alumínium bordás, rézborítású acélhüvelyes fűtőelemmel vannak felszerelve. Válasszon a Dayton elektromos fűtőtestek széles választékából, amelyek 85250 BTUh maximális fűtőteljesítményben kaphatók. Raptor Supplies.
Felhasználás
What are Dayton electric heaters used for?
Dayton electric heaters employ a forced air system to heat the air using a heating element & a fan for providing primary or supplementary heating in large or exposed areas like factories, warehouses and stock rooms.
Működési mechanizmus
When you turn Dayton electric heaters on, the electrical current produced heats up the nichrome wire components (also known as heating coils) in the unit. The electrical energy is converted into heat as the current passes through the resistor. Dayton electric heaters come with a fan to draw cold air into the heater. The air passes over the heating elements and is pushed out into the room.
Jellemzők
Dayton electric heaters have heavy gauge, die formed steel housing and are field convertible from one to three phases.
Nagy teherbírású, teljesen zárt motorral és alumínium bordás, rézborítású acélköpeny fűtőelemmel rendelkeznek.
Dayton electric heaters feature an advanced inlet louvre design that draws cool air across heating elements for more efficient operation.
These electric heaters come with an automatic reset linear thermal protector and Venturi outlet with a large, dynamically balanced fan blade.
Kompatibilis kiegészítők
Vertical and horizontal brackets: These brackets are used to attach unit heaters to walls or ceilings without taking up the floor space.
Termosztátok: A fűtőelem hőmérsékletének szabályozására szolgálnak akár digitálisan, akár mechanikus tárcsán keresztül.
Szabványok és jóváhagyások
Dayton electric heaters are manufactured in accordance with UL & CUL standards to ensure environmental health, utmost user safety and efficient performance of the heaters.
Telepítés
Dayton heaters may be positioned in a way so that the access door can be opened, in order to provide access to the wiring and control compartment. Heaters must be mounted far enough from a wall to allow full opening of the access door, if they are mounted with the access door facing a wall (approximately equal to the depth of the heater).
Dayton heaters can be mounted for vertical or horizontal discharge by the use of threaded rods.
Optional mounting brackets permit horizontal pivoting of the heater.
A felmelegített levegő kívánt irányba irányítása érdekében lamellák helyezhetők el. Attól függően, hogy a levegő vízszintesen hogyan távozik, a lamelláknak felfelé vagy lefelé kell irányítaniuk a levegőt.
Gyakran ismételt kérdések
What are the safety precautions one must know before using these Dayton electric heaters?
As a precaution against possible electric shocks, all wiring must comply with the National and Local Electrical Codes in the United States.
A fűtőelem bekapcsolása előtt győződjön meg arról, hogy a tápegységről érkező feszültség megegyezik az adattáblán feltüntetett névleges értékkel.
A Dayton elektromos fűtőberendezései használat közben forróak. Az égési sérülések elkerülése érdekében a csupasz bőr ne érjen forró felületekhez.
Ha idegen tárgyat helyez be vagy enged be a szellőző- vagy elszívónyílásba, a fűtőelem megsérülhet, vagy áramütést kaphat.
Semmilyen módon ne zárja el a levegő bemeneti vagy kipufogónyílásait. Tartsa távol a fűtőtesttől az éghető anyagokat, például ládákat, függönyöket stb. Ne szereljen fel fűtőtesteket ajtók, bútorok, törölközők vagy dobozok mögé.
A fűtőelem belsejében forró és íves vagy szikrázó részek vannak. Ne használja olyan helyeken, ahol benzint/festéket/gyúlékony folyadékokat használnak vagy tárolnak, vagy ahol illékony gázok vannak jelen.
Mi a teendő, ha meghibásodik az elektromos egység fűtése?
Feltételezve, hogy a kiválasztott fűtőegység a megfelelő választás a kívánt fűtőteljesítményhez és légáramláshoz, először ellenőrizni kell a biztosíték bekötését és állapotát. A felhasználóknak ellenőrizniük és meg kell tisztítaniuk a motoron felgyülemlett szennyeződéseket vagy port, amely a motor felmelegedését okozza. A motorokat is rendszeresen kenni kell a zavartalan működés érdekében.
E Raptor Supplies ajánlok más elektromos fűtőtesteket?